请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62120 您好!
我对 TPS62120的 Ta 和 Tj 范围有疑问。
我认为 Tj 通常用于功率器件的工作温度范围。
但 TPS62120数据表将其温度范围定义为 Tj (-40至125C)和 Ta (-40至85C)。
和数据表中 Ta 的注释(1)说明了 Ta 可能必须根据其功率耗散等进行降额
我可以理解注释(1)要说什么。
我的问题与注释(1)相反。
如果功耗很小且 Tj 小于125C、用户是否仍需要将 Ta 保持在85C 以下?
我的意思是、Ta 是否需要被照顾?
此致、
OBA