This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:工作温度范围、Tj 和 Ta

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919503/tps62120-operating-temperature-range-tj-and-ta

器件型号:TPS62120

您好!

我对 TPS62120的 Ta 和 Tj 范围有疑问。

我认为 Tj 通常用于功率器件的工作温度范围。
但 TPS62120数据表将其温度范围定义为 Tj (-40至125C)和 Ta (-40至85C)。
和数据表中 Ta 的注释(1)说明了 Ta 可能必须根据其功率耗散等进行降额

我可以理解注释(1)要说什么。  

我的问题与注释(1)相反。
如果功耗很小且 Tj 小于125C、用户是否仍需要将 Ta 保持在85C 以下?
我的意思是、Ta 是否需要被照顾?  

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥巴-桑

    感谢您的提问。  如果功耗很小且 Tj 小于125C、则可以忽略85°C 的 Ta 限制。 TJ 是用于监控您的设计的主要数字。

    此致、

    模块