This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-Q1:如果 REFIN 保持开路、VO 输出行为会怎样?

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919026/tps51200-q1-what-happen-vo-output-behavior-if-refin-is-left-open

器件型号:TPS51200-Q1

你好、仰卧团队。

我的客户询问、如果 REFIN 保持打开、VO 输出行为会发生什么情况。

我的客户会考虑各种风险。  

您能告诉我有关 VO 状态的所有假设吗?

此致。

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa、  

    当 REFIN 电压高于0.39V 时、Vo 跟随 Refout、而 Refout 跟随 REFIN。  

    如果 REFIN 引脚断开、则 REFIN 电压很可能为零。 在这种情况下、Refout 和 Vo 电压也将为零。  

    如果噪声耦合到 REFIN 引脚并导致随机电压高于0.39V、则 Vo 电压将等于由噪声引起的 REFIN 电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,钱圣

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致。

    千兆