This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:命令间隔时间

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165118/bq40z80-command-interval-time

器件型号:BQ40Z80

您好!

当我使用 Z80时、我需要获取大量寄存器数据、并且两个命令之间始终必须有大约100ms 的延迟、否则 Z80可能无法响应命令。 我想问这是否有具体的数字限制?

谢谢。

ShuJie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShuJie、您好!

    没有特定的时间间隔、因为它取决于监测计在任何特定时间执行的操作。 如果监测计正在更新 DataFlash、如寿命数据、则可能需要更多时间来响应任何命令。 我们不知道在任何给定的时间有多少 DataFlash 参数正在更新。

    从我的经验来看、任意两条命令之间的100ms 时间似乎很长、您正在使用哪些命令需要延迟? 您是否有任何数据捕获显示通信不良/良好?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt,

    看起来我可以无延迟地写入数据、但读取数据、无论是 SBS 命令还是数据存储器读取、都需要延迟。

    目前、我在读取数据存储器时的延迟为10ms、这似乎是正常工作的。 由于调试中的延迟本身、波形不会失败。 如果将来有任何问题、我会继续更新。

    谢谢,

    ShuJie