请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118-Q1 主题中讨论的其他器件: LM25118
您好、专家、
客户需要9V-16V 正输入、-9V/2A 输出。 LM251180-Q1能否满足此要求? 我无法在 LM25118-Q1数据表中找到反相降压/升压拓扑信息。
除了 LM25118-Q1、您还有其他更合适的建议吗?
谢谢!
Eden Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
客户需要9V-16V 正输入、-9V/2A 输出。 LM251180-Q1能否满足此要求? 我无法在 LM25118-Q1数据表中找到反相降压/升压拓扑信息。
除了 LM25118-Q1、您还有其他更合适的建议吗?
谢谢!
Eden Wen
您好、Edthan、
感谢您使用 E2E 论坛。
有一个参考设计已经非常符合您的要求:
LM25118可采用与此处所示相同的方法使用、但本身无法生成负输出电压。
另一种选择是使用反激式拓扑-在这种情况下、您可以在 LM515x 器件上使用。
此致、
Stefan