请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28710 主题中讨论的其他器件: PMP4378、 TIDA-00618
您好!
我使用 UCC28710设计具有多个输出的反激式电路、有几个问题让我感到困惑。(设计的电路如图所示)。
- 第一个问题是 UCC28710是否能够支持多个输出反激式电路?
- 第二个问题是、是否可以在输出侧使用同步整流器、如果可以、同步整流器 MOSFET 产生的纹波是否会影响 UCC28710 Vs 引脚上的电压采样?
此致,
香港德瑞