This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:用于具有多路输出的反激式电路

Guru**** 1421170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, TIDA-00618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167180/ucc28710-used-in-a-flyback-circuit-with-multiple-outputs

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: PMP4378TIDA-00618

您好!

  我使用 UCC28710设计具有多个输出的反激式电路、有几个问题让我感到困惑。(设计的电路如图所示)。

  1. 第一个问题是 UCC28710是否能够支持多个输出反激式电路?
  2. 第二个问题是、是否可以在输出侧使用同步整流器、如果可以、同步整流器 MOSFET 产生的纹波是否会影响 UCC28710 Vs 引脚上的电压采样?

此致,

香港德瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derui:

    感谢您查询 UCC28710。

    1.是的,它可以支持多个输出。 有关多输出反激式参考设计、请参阅 PMP4378 (带 SR)和 TIDA-00618。

    在多输出反激式设计中、PSR 控制器的困难在于它需要确定负载最重的二极管何时停止导通。 控制器内的采样器需要准确检测拐点以确保发生这种情况。 如果在错误的时间对电压进行采样、则输出会出现随负载变化的电压误差。 以下文章介绍了如何在多输出设计中可靠地完成此操作。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/designing-multiple-output-converters-with-primary-side-sensing

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的热情帮助!