This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:Fusion Designer 中的 UCD90320同步问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167036/ucd90320-synchronisation-issues-with-ucd90320-in-fusion-designer

器件型号:UCD90320

您好!

我尝试在 UCD90320上配置一些 LGPO 引脚。  有时、一旦我"写入硬件"和"将 RAM 存储到闪存"、我对逻辑所做的任何更改就不会在器件中生效。  如果我单击"Refresh All Parameters"、我会突然发现两个配置不同的 LGPIO 实例、请参阅下面的引脚 L4出现两次:

在上图中,L4位于列表的顶部和底部,每个实例的配置不同

我运行的是 TI Fusion Digital Power Designer 的7.7.1版。

我无法确信项目的已配置逻辑是否在序列发生器中正确实现。  您是否知道此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在重置 UCD 后、您是否仍然看到同样的问题?

    我们不知道这个问题。 您可以尝试 Fusion- GUI 7.7.8 [beta]吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的建议。  我已升级到7.7.8、并将查看我是否再次遇到此问题(我未找到可靠重现此问题的方法)。

    关于 复位建议、我应该如何在 Fusion 软件中实现 UCD90320上 LGPO 输出的任何更改?  我是否应该使用以下方法?

    • 在 Fusion Digial Power Designer GUI 中进行更改
    • 写入硬件
    • 将 RAM 存储到闪存
    • Device -> Soft Reset Device
    • 设备->刷新所有参数

    请告诉我是否应该做些不同的事情。

    非常感谢、

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    至于上一答复中建议的复位、它是为了确保 GUI 和器件之间不存在不同步的情况。

    如果复位后、GUI 报告的内容仍然与您要执行的操作不匹配。 这意味着 GUI 会使配置混乱。 否则、这只是同步问题、但应正确配置器件。

    对于 LGPO,配置后,LPGO 可能无法按预期工作,具体取决于逻辑的配置方式。 因此、始终建议在配置 GPO 后进行复位。 但这不是您所面临的问题。

    我看到您有另一个阈值、要求类似的值。

    我将关闭此阈值并在此处回复。

    此致

    Yihe