嗨、您好!
基于 BQ25570的 PCB 出现问题。
我的超级电容器充电正常、BQ25570之后的电路的数字部分也可以自行正常工作、但它从未由降压转换器供电。
当超级电容器的电压足够高时、我已将 VBAT_OK 连接到 VOUT_EN 以启用降压转换器。
但无论超级电容器的电压如何、降压转换器都不会输出1.8V、但始终大约为500mV。
此外、我觉得超级电容器电压的下降速度非常快、直到达到我的 VBAT_UV。
我附加了原理图和焊接作业图片。 (如有需要、也可在显微镜下使用)
我希望你能提供帮助。
此致、
Felix