请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2651 你好
我对 LM2651MTC.e2e.ti.com/.../About-the-LM2651-.xlsx 有疑问
关闭 LM2651MTC (Vin<4V)时、我发现 SW 引脚的反向电流(min=-10.37A)
(请参阅随附的 Excel 文件)
它超过了绝对最大额定值?
如果您的答案是 请告诉我这方面的对策。
Vout 和 GND 之间的 I 连接二极管、但没有影响。
此致