This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941C:外引脚的 ABX 最大电压

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767574/lm2941c-abx-max-voltage-of-out-pin

器件型号:LM2941C

您好、电源管理团队、
您能否告诉我 LM2941CSX/NOPB OUT (5引脚)的最大绝对电压?

此致、
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请留出一些时间对此进行调查、因为 LM2941C 是 National Semiconductor 最初发布的较旧器件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我们仍在调查这一较旧的美国国家半导体工艺。 我们感谢您在调查过程中的耐心等待。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    我们无法找到有关此旧流程的绝对最大额定值的文档;因此、我们正在进行测量以确定我们今天要在何处设置绝对最大额定值。 我们感谢您在调查过程中的耐心等待。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    由于我们未能找到任何有关此旧器件的绝对最大额定值的文档、因此我们进行了基准测量、以特意对器件的输出电压施加压力。

    请记住、LM2941C 的设计、测试和特征是输出电压为5V 至20V、输入电压范围为6V 至26V。超出这些建议的工作范围可能会缩短稳压器的使用寿命。 因此、设计您的应用时务必保持在这些范围内。

    我们在稳压器的输入和输出端施加了30V 电压、并持续了一段时间、使输入和输出电压恢复到建议的工作条件内。 虽然我们不能说稳压器的使用寿命没有改变、但稳压器在应力测试后仍然正常工作。

    非常尊重、
    Ryan