This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:CT 引脚运行异常

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765283/mc33063a-ct-pin-behave-strange

部件号:MC33063A

您好!

我的客户在使用 MC33063A 时遇到问题。 电路如下所示。 每次检查时、似乎没有问题。 但是客户测量 引脚3 (CT)的电压、发现 在切换时它表现出奇怪的高电压(接近20V)、如下面黄色线的波形所示。 电路工作正常、CAN 输出。 请帮助检查原因。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、
    这是一种奇怪的行为。 所有电路板或仅一个电路板中的行为。
    如果在多个电路板中发生这种情况、您是否还可以在问题发生时测量 VCC 电压波形。
    我没有看到输入电容器、您能否添加靠近 IC 的输入电容器?
    另外、请与我分享电路的布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    根据检查结果、有一个100 μ F 的电容、与 IC 的距离约为40mm。 VCC 引脚附近还有10uF+0.1uF 电容器。

    下面是波形(输出30V/0.5A)-黄色线是 CT、绿色线 是 VCE、紫色线是 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、
    在每个电路板中都可以发现相同的行为、对吧?
    请告诉我布局。
    电感器的器件型号是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrick、
    我关闭了该主题、因为我认为您已经解决了该问题。 如果没有、只需在下面回复即可