请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90160A 工具/软件:Linux
您好!
我想在内核中通过 ucd9000.ko 支持 UCD90160A。
但该驱动程序似乎与 ucd90160a 芯片不兼容。
我获得设备 ID ,但可以找到匹配项。如下所示:
[61500.812369]器件 ID \x1cUCD90160A|2.4.3.0809|160916 ret 为28 \x008
[61500.812383] ucd9000 0-0034:不支持的器件
那么、该驱动程序是否可以支持 ucd90160a?我该怎么办?
谢谢、
Jason