This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:连接负载时无法上升

Guru**** 2535810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54561EVM-555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765209/tps54561-failure-to-rise-when-an-load-is-connected

器件型号:TPS54561

您好!

当 一个欧姆负载被连接到它时、TPS54561转换器不能上升。

我们尝试了几种解决方法:

我们短接了使能引脚(带和不带电容器)、 它正常工作、但我们无法将其用作永久解决方案。

我们还尝试增加软启动/跟踪引脚的电容器、 但它不起作用。

您能 帮我找到解决方案吗?

谢谢、此致、

Meitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meitar、您好!

    您能否分享原理图和电阻负载的价值? 如果在公共论坛上看不到任何此类信息、请发送电子邮件至 robert.blattner@ti.com。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先 、非常感谢您的快速响应。

    这些测试是在 您的评估 板(TPS54561EVM-555)上完成的。

    电阻值 介于1.2欧姆和1.5欧姆之间。

    如果需要更多信息、 我很乐意分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Meitar、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 在我的工作台上、一旦输入电压超过大约6.5V、TPS54561EVM-555就可以在1.2欧姆负载下启动-我的电缆中出现压降。 我也没有尝试更改输入 UV 分压器。 您的电源将需要处理~ 7A 电流、以便在软启动结束附近实现浪涌和满载。

    此致、Robert