Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV, LM3414
Thread 中讨论的其他器件: LM3414、鳄鱼
我在这个论坛上发表了几篇关于 LM3414HV 芯片的文章...其中也有很多文章! 在电源输入端放置一个100uF、100V 电解电容器与2.2uF MLCC 并联、可解决上电时由于电压瞬变而导致即时芯片故障的问题。 不幸的是、我再次感到很有风格...
重申一下、我有一个小型 PIC10Fxxx 从 LM3414HV 上的5.4v (引脚1)稳压器输出运行、从而提供2秒的基于时间的线性调光控制。 PIC 使用连接55vDC 输入线路(100K/10K)的电阻桥来确定灯开关何时关闭。 这里的问题就变成了大的100uF 滤波电容器(需要防止 LM3414HV 由于电压瞬变而在上电时发生故障):如果光线处于较低的设置、100uF 电容器放电可能需要一秒钟的时间、这使得光线亮度很难控制。 因此、对于解决方案、我尝试在100uF 滤波电容器(仍直接连接到2.2uF MLCC 和 LM3414HV)之前放置一个1N4003二极管、并且 PIC 电阻桥位于二极管的输入侧(请参阅下图)。 理论上、这将使 LM3414HV 像往常一样从100uF 电容器上运行光、而 PIC 可以立即看到光开关被关闭。
这是计划。 嗯、在进行该更改后、我打开了开关。 灯正常亮起半秒钟...然后 LM3414HV 熄灭、将 LX 短接至 VSS (已使用我的万用表进行验证-它的寄存器为4欧姆)。 我的44v LED 灯串肯定会变得明亮、但幸运的是、这并没有损坏它。
我又试了一次。 经过艰苦的去焊片后、我将其替换为我的最后一个 LM3414HV。 为了进行测试、我从电路上拆下了1N4003二极管、并使控制器工作良好(通过 LED 灯串@ 44vDC、PIC10Fxxx 调光器工作正常、加上多个开关周期来测试它)。 感觉非常好、我将1N4003二极管放回 LED 驱动器板和光开关的线路之间。 已翻转灯开关 on...it、然后半秒后、新的 LM3414HV 熄灭、将 LX 短接至 VSS。
世界上发生了什么? 我似乎无法弄清楚添加一个与正输入线路串联的二极管(在该输入线路上下降0.6V)是如何导致 LM3414HV 发生故障的。 (重复性为100%时发生了两次-如果要进行进一步测试、我需要再购买一些 LM3414HV 芯片。) 电路工作正常、因为我有五个相同的电路副本、从55伏直流电运行 LED 灯长达一年多、并且没有任何问题(除了很难调暗)。
工作:
+电源输入和 PIC 电源感应--- 大于 100uF 电解电容--> 2.2uF MLCC --> LM3414HV
----------------------------------- /\\\\----------------- /\------- /\----- /\
0.5秒后熔断:
+电源输入和 PIC 电源感应--> 1N4003 --> 大于 100uF 电解电容--> 2.2uF MLCC --> LM3414HV
----------------------------------- /\\\\----------------- /\------- /\----- /\
(如有必要、明天应该能够提供完整的原理图)