This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LGM1020 EVM EPC2019 GND 连接问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763154/lmg1020-lgm1020-evm-epc2019-gnd-connection-question

器件型号:LMG1020

大家好、

我的客户正在评估我们的 LMG1020。 在 EVM 原理图中、我们注意到 GND 和 PGND 的连接方式、如 EPC2019中的下图所示。 因此、我只想向您了解为何 GND 和 PGND 必须以这种方式进行连接。 您是否有任何文档可以简要介绍这种连接的好处? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您深入探讨这一个问题。

    查看以下 IGBT 应用手册中的第2部分(但该部分仍适用于 GaN):

    它介绍了开尔文连接如何帮助实现 FET 源极和栅极环路回路的共源极电感。

    开尔文连接会切断栅极驱动器的电源、使传动系电流流经通道基板。

    这是否有意义、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    只需检查一下、看看您是否对开尔文或 GND 连接有任何其他问题。
    如果此答案对您有所帮助,请单击绿色按钮:)

    谢谢、