请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5576 为了减少振铃和电压尖峰、建议在8.2.2.13中使用缓冲器网络。 在应用任何缓冲器网络之前、我测量了+50V 的最大电压(上升沿上的3-4V 过冲)和-4V 下冲。
我想知道:
1.负下冲是否对器件/外部元件可靠性更具关注?
2.调整补偿时可接受的负电压范围是多少? 完全消除下冲将导致影响效率的超慢下降沿。
我 的理解是负电压会引入流经器件基板的泄漏电流、从而导致可靠性问题。 是这样吗?
谢谢、
Shirleen