This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767915/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

大家好、我将使用 BQ24610。 BQ24610充电电流设置过低、将35 mV 降至65 mV 以重新打开充电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对此有何疑问?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们测试时、您的芯片在睡眠模式下将消耗20uA 的电流。 然后、它将在一小时内降低约10mV、在六小时内降低约60mV。 那么它不会每天充电两次。 充电频率是否太高、或者我是否了解芯片充电的错误情况以及芯片充电设置是如何设置的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于充电、VFB 电压需要下降50mV、然后再充电。 电池上的实际压降将基于您为最大调节电池电压选择的 VFB 电阻分压器网络。 这意味着电池电压的再充电压降将为50mV *(R2 + R1)/R1、其中 R2是顶部反馈电阻器、R1是底部反馈电阻器。 如果 VFB 在6小时内下降60mV、您将触发再充电条件。

    在整个过程中、适配器还必须存在、以便进行充电。


    此致、
    Joel H