This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:连接到 BQ78350

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164085/ev2400-connection-to-bq78350

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQ78350、BQSTUDIO

是 EV2400与 BQ 78350不兼容、我在适配器板上安装了 BQ78350、并将其馈入 VCC、在 EV2400上将 SDA 和 SCL 端口连接到 SMBus、但它看不到 BQ78350。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400兼容。 您是否正在使用 bqStudio (Battery Management Studio)软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 bq studio。 我应该能够单独隔离芯片并通过 Vcc、SDA、SCL 和 GND 正确地与芯片通信? 我正在使用数据和时钟上的上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、您应该能够进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400上的 SMBus 端口输出的 VCC 应该关闭多少电流,因为当我在其上放置万用表时,它与接地之间的电压为0伏。 我是否应该用另一种方式为芯片供电、如果是、我应该为芯片馈电多少伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    EV2400的 VCC 仅在打开螺钉后才可在包装箱内使用。 它是3.3V。 SMB 端口上的输出是软件控制的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将 SDA 和 SCL 连接到板上的3.3V VCC、一旦您拧下螺钉、通过数据表中所示的20k 上拉电阻器。 我将 SMBus 上的接地端接至公共接地端。 我将芯片接地、并将芯片的 Vcc 连接到将连接到总线的 Vcc。 当我加载 bq studio 时、它仍然无法识别 bq78350芯片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我认为您尝试在不使用 EV2400本身的情况下将 EV2400 Vcc 用于上拉。

    使用 EV2400 SMB 端口时、无需添加外部上拉电阻。 EV2400已有上拉电阻。

    bq78350由与其连接的电池供电。 检查电池输入端的电压、并确保 bq78350未处于睡眠模式。

    EVM 指南 www.ti.com/.../slvu924d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、本质上而言、为了使 EV2400识别78350芯片、所有周围电路都需要就位? 我不能只将芯片放在具有 SDA、SCL、Vcc、接地的分线板上?  

    因此、我还必须将 BQ7693000芯片连接到它、电池和串联电池也全部连接起来。 我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、芯片本身将不起作用。 需要电池输入为器件供电。不需要监控电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电池输入、它是否需要是电池组的4节串联电池中的每节? 或者为了简单起见、只是为了更干净、它是否是整个电池组的正负端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    理论上、不需要每个电池输入、因为它由电池组供电。 但是、如果电池电压低于特定值、则会有一些功能阻止编程。 我建议连接所有电池。 您可以使用简单的电阻分压器。