This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:时序规格

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767882/tps386000-timing-specifications

器件型号:TPS386000

您好!

我正在检查/RESETn 输出时序的规格。

在我的设计中、/RESETn 引脚通过100k 上拉至3.3V 进行或操作。

CTN = 47nF 至 GND

从数据表中、从最后一个感测引脚输入到/RESETn 释放(L 至 H、开漏上拉)的延迟时间可通过数据表第27页的等式8计算得出。

假设 CTN 是固定的、该公式是否包含任何其他容差来估算延迟时间的最小值/最大值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Teoh、

    电容器容差绝对应考虑在内。 下一个要考虑的规格位于数据表中的 EC 表6.5中、即 V_TH (CT):CTN 引脚阈值和 I_CT:CT 引脚充电电流。

    按照以下公式、插入最坏情况值以找到最小/最大近似值:
    延迟= C * V_TH (CT)/I_CT

    如果您有任何其他问题、请告诉我! 谢谢

    Michael