This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bq25601回流焊条件

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762070/bq25601-bq25601-soldering-reflow-condition

器件型号:BQ25601

你(们)好

 

bq25601 (WQFN)是否可接受波纹管回流条件?有多少次正常 ?

 

*峰值温度:245度,20至40秒

*最高峰值温度:260度5秒

*可以接受多少次回流焊?

 

感谢您的支持。

 

谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    260C 是典型的峰值温度。 您能否参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../slua271b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,毛

     

    感谢您的支持。

    我无法从应用手册中获得对 QFN 封装进行回流焊的次数。

     

    对于 WCSP、我得到  了 E2E 作为波纹管的答案

    如果 QFN 也可能出现3次回流焊、您会告诉我吗?

     

    ++++++++++++

    我们的封装组指定了3次回流焊。 请参阅以下文档的第9.2.4节:
    www.ti.com/.../snaa002e.pdf
    ++++++++++++++

     

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,毛
    您是否会向封装团队咨询 QFN 封装的回流焊次数是否正常?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡瑙:

    我一直在和其他团队交谈、至今还没有明确的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanao:

    我们符合行业标准(IPC/JEDEC J-STD-020E)。 客户需要将其个人资料与行业标准中使用的内容进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,毛

    您的团队是否会鉴定可接受多少次焊接?

    谨致问候 K.Kanao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡瑙:

    我的答案是"遵循行业标准"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,毛

    "遵循是行业标准"不是答案。

    我想知道可以回流多少个 TIEM。

    如果是 CSP 封装、则为3倍。

    我现在只想介绍一下 bq25601 (QFN)的次数。

    例如、2次、3次或4次。?

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanao:

    请参阅文档:

    www.ti.com/.../slua271b.pdf

    "TI 已根据 JEDEC J-STD-020对 QFN 和 SON 进行了三次回流操作的测试和认证。"
    根据 slua271b、我认为 JEDEC J-STD-020之后的3次回流应该正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,毛

    感谢你的答复。

    谨致问候 K.Kanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanao-San 欢迎您的到来。