This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BMS 电路设计的器件建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985, BQ24295, BQ25606, BQ25100, BQ24075, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763976/bq24295-device-recommendation-for-bms-circuit-design

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件:LP2985BQ25606BQ25100BQ24075BQ25120A

您好!  

您能否为满足以下规格的 BMS 提供建议?

应用适用于楼宇自动化产品中的24小时电池备份系统

-使用放电电流为100mA 的单节锂离子电池(估计值!)。

-需要能够在24小时内为电池充电、因此实际上电流很低。

-原始设计使用外部5V PSU、而设计的板载 CPU 需要3.3V 电源。

原始计划是我们已经编码的 LP2985 (另一个 TI 器件) 3V3 LDO 稳压器。

 -我们不需要 BQ24295上的任何 USB 协议

 IC 对我们来说很好,因为它是一个完整的电源控制器,可以通过备用电池上的自动开关来处理锂离子电池的充电。 因此、独立电源控制器是理想之选。 但成本目标接近0.4美元

我们可以处理一些软件配置,但完全独立会更受欢迎!

将会感谢您的反馈。  

此致

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    我会将 BQ25606作为独立选项进行查看。 它具有 USB 检测功能、但这些引脚可保持断开状态、仅依靠 ILIM 引脚来限制输入电流限制。

    您仍可能需要 LDO、因为这些充电器允许集成转换器在电池电压低至最低电压的情况下跟踪系统电压。

    如果您需要更简单的东西、我们也提供了一些可以使用电阻器和电容器进行编程的线性充电器。

    我唯一的问题是规定24个充电时间:器件充电速度能否更快、或者充电电流是否会如此低、以至于预计的充电时间可能是24小时?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我对此有一些进一步的反馈:您能提供帮助吗? 您是否介绍了 BQ25100? C

    在 essense 中、如果 您可以评论 BQ25100和 BQ24075是否适合该应用、我们希望了解其适用性。 和指针来帮助您进行设计。

    1) 1) BQ25100–我对电池的恒定连接感到有点困惑。

    我想在充满电时应该断开锂离子与充电电源的连接?

     

     --我可以通过电子邮件发送

     

     

    2) 2) BQ25606和 BQ25120A 看起来都不错、但 BQ24075看起来也不错、具有在现有系统上进行编码的巨大优势。

    对此器件有任何意见?

     

    只需重申以下要求:

     

    1) 5V 外部 PSU (尽管如果需要、它可以是9V 或12V)

    2) 2)单节锂离子备用电池、负载为100mA、充电时间最长为24小时。

     

    另请注意:如果需要、我可以通过电子邮件发送有关24小时收费要求的更多详细信息。

     

    你能提出建议吗?

     

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Linda、

    1)对于1)蓄电池充电终止后、输入端与蓄电池断开。 您可以看到、这是由从输入到输出的背靠背 FET 实现的。 但是、终止是基于电流的、由于系统和电池共享 IOUT 电流、因此系统拉取的任何负载电流都有可能防止终止。 换言之、系统电流与电池充电电流没有区别。

    2)该充电器是一款具有集成电源路径的线性充电器、这意味着电池和系统电压轨彼此隔离。 在此系统中、充电可以单独终止、而输入仍为系统供电。 如果输入过载/移除/等、也会有瞬时备份

    如果24小时充电时间要求基于充电电流较小的大电池、则 BQ24075具有可编程或禁用的安全计时器、而 BQ25100则不会这样做。 如果您需要更快地为其充电、则24小时充电时间不是一个因素、因为这将取决于输入的功率能力和电池的容量。 对于较高的电压、线性充电器会产生较高的损耗、因此请考虑使用 BQ25606来提高较高电压下的充电效率。


    此致、
    Joel H