请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76930 主题中讨论的其他器件:BQ76940、 MSP430G2553
你(们)好
我正在尝试调试使用 BQ7693003的7S 电池组。 我没有仅具有 I2C 分析仪的 EVM。
当我在启动时读取 I2C 时、我得到这个值。 问题在于 CHG 和 DSG 引脚都为零、因此不会驱动 LoSide FET。
我对该协议有点困惑(如下所示、希望获得一些帮助来分析我是否可以获得错误的线索)
还有人能否解释一下《儿童权利公约》的方法以及如何在其中一种方法中得出这一方法。
谢谢
Tom
| 1 | Setup 写入[0x08]+ ACK |
I2C 写入
|
|||
| 2. | 0x0B + ACK | 寄存器 B? | |||
| 3. | 0x19 + ACK | 数据? | |||
| 4. | 0x7A + ACK | CRC? | |||
| 5. | Setup 写入[0x08]+ ACK | 从机地址? | |||
| 6. | 0x0B + ACK | 寄存器 B? | |||
| 7. | 设置读取到[0x08]+ ACK | ? | |||
| 8. | 0x19 + ACK | ? | |||
| 9. | 0x0D + NAK | 将从机置于空闲状态? | |||
| 10. | Setup 写入[0x08]+ ACK | ||||
| 11. | 0x51 + ACK |
ADCOFFSET
|
|||
| 12. | 设置读取到[0x08]+ ACK | SYS_STAT | |||
| 13. | 0x2C + ACK | ? | |||
| 14. | 0x86 + NAK | 将从器件置于空闲状态 | |||
| 15. | Setup 写入[0x08]+ ACK |
重复启动时读取?
|
|||
| 16. | 0x51 + ACK | ||||
| 17. | 设置读取到[0x08]+ ACK | ||||
| 18 | 0x2C + ACK | ||||
| 19. | 0x86 + NAK | ||||