请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 主题中讨论的其他器件: UCC27712
尊敬的 TI 专家:
在2A 稳定负载期间、UCC28780 VDD 电压从14V 跳转到32V、这是一个问题。 原因是什么?如何解决? 非常感谢。
在2A 稳定负载期间、UCC28780 VDD 电压从14V 跳转到32V、这是一个问题。 原因是什么?如何解决? 非常感谢。
下面是我的步骤:
步骤1. 90VAC/60Hz、
步骤2. 5V 输出电压和0A 负载。
步骤3. 0A 至2A 负载。 通过手柄使压摆率约=0.1A/S。
步骤4. 10秒后、可能是20秒、VDD 电压从14V 跳至32V、从而导致 UCC27712损坏。
步骤1. 90VAC/60Hz、
步骤2. 5V 输出电压和0A 负载。
步骤3. 0A 至2A 负载。 通过手柄使压摆率约=0.1A/S。
步骤4. 10秒后、可能是20秒、VDD 电压从14V 跳至32V、从而导致 UCC27712损坏。