This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:如何在器件断电时快速释放输出电容?

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/767670/tps92512hv-how-to-bleed-off-output-capacitor-quickly-when-device-is-powered-off

器件型号:TPS92512HV

使用一个由12个 LED 组成的 LED 灯串、正向电压为3.15V (Vout=38.1V)、在某个特定点、LED 不导通、并且输出电容器中有大量电荷。  是否有办法使用与输出电容器并联的放气电阻器或从 Vout 到 GND 的放气电阻器、以便电容器在 IC 断电后释放其电荷、而不会影响 LED 纹波电流或调节能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    这可以通过外部电路来实现。 输出端的 MOSFET 和电阻器、只要它意味着 MOSFET 的 SOA 和电阻器的脉冲能力、就会在断电时打开。 由于您不希望 MOSFET 在降压转换器导通时导通、因此必须小心地完成此操作。 如果可以缓慢降压、则可以在 LED 上使用一个不消耗过多电流的较高值电阻器。

    此致、