This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:正倍频器和逆变器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765969/lt1054-positive-doubler-and-inverter

器件型号:LT1054

我可以使用该芯片通过单个器件在14至24V 和-12V 之间实现双倍处理吗?

我在数据表中看到了带有一个芯片的正负倍频器电路、我认为使用单芯片可以实现2倍和-1X。  

此外、请推荐减少纹波的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我认为这很有可能。 电路与图22类似、但没有负倍压器。 纹波取决于负载和输出电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    我关闭了这个帖子、因为我认为您解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。