This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:充电器加热问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24266, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/766507/bq24253-charger-heating-issue

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: LMR14030

我在独立模式下使用了 BQ24253作为电池充电器。 当我施加8.2V@2A 和8.2V@1A 电流时、器件会加热。 随附了原理图快照以供参考。  

我们在电路中使用了 BQ24266、因为 NRND、我已使用 BQ24253替换了 BQ24266电路。 连接电池充电器页面的原理图。
施加8.2V@1A 和8.2V@2A 时、IC 会发热。  
L2电感器器件型号为  SRP5030CA-1R0M

我们尚未连接电池进行测试。 D+和 D-未连接、并且悬空。 我们需要独立模式、而不是 IIC 模式。 输入8.2V 由 LMR14030供电。