This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:SVID 上升/下降时序是否可调?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/765373/tps53659-is-svid-rising-falling-timing-adjustable

器件型号:TPS53659

尊敬的专家:

SVID 上升/下降时序是否可调?

我们的"数据"上升约为608ps 和规格。 低于380PS。

我们已经调整了 SVID 上拉电阻器、但它也会同时影响上升/下降时序、这似乎不是最佳方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    SVID 是一个开漏接口、TPS53659中缓冲器的下拉强度是固定的(不可调)。 唯一可调优的"旋钮"是上拉电阻器的位置和强度。  

    您可能还需要检查示波器/探测的带宽。 例如、300PS 远超出500MHz 范围的带宽。  

    您实际上是否看到了 SVID 通信故障?