This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763506/lp2985-lp2985

器件型号:LP2985

我的电路上的解码日期代码是什么?

底部标记:

最高标记:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉:

    最高标记:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供完整的可订购器件型号? 它将帮助我为您解释此生产日期代码。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、LP2985AIM5-5.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个旧器件、使用此 pdf 文件中介绍的美国国家半导体标记惯例:

    e2e.ti.com/.../2004JUN17_5F00_DA_5F00_ICP_5F00_AN.PDF

    顶部标记在图3中进行了说明、可在该器件的旧 National Semiconductor 数据表中找到。 底部标记包含一个字符的日期代码、用字母"Y"表示。 这对应于传统 YYWW 日期代码格式(2010年第42周)的1042。  

    遗憾的是、剩余的两个字符可能是指 National Semiconductor 公司的组装和批次信息、而这些信息不再可用。  有关 National Semiconductor Marking 约定的其他信息、请参阅以下 pdf:

    e2e.ti.com/.../marking_5F00_conventions.pdf

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么是 Y - 2010、例如2013年、我在列中找到 Y?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以帮助我标记 LP2985IM5-3.3。

    最高标记:

    底部标记:

    如何了解有关此电路的生产日期代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 、LP2985IM5-3.3有最高标记:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    National Semiconductor 在2013年已成为 TI 的一员、因此此时及之后制造的 LP2985器件应遵循 TI 标记惯例。 顶部标记没有任何日期信息、如上一帖子中第一个 pdf 链接的图3所述:

    遗憾的是、在您链接的前两张图片中、我在器件底部看不到任何标记。  

    TI 网站上的器件查找工具可用于查找带有顶部标记的其他信息:

    http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    我还想指出  、不建议在新设计中采用 LP2985IM5-3.3和 LP2985IM5-5.0这两种器件。 请考虑改用活动版本 LP2985IM5-3.3/NOPB 和 LP2985IM5-5.0/NOPB。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 LP2985IM5-3.3上没有标记、这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不是 LP2985IM5-3.3的标准。 背面应标记三个字符、类似于您为 LP2985IM5-5.0发布的第一张图片。

    谢谢、
    Gerard