This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:5V 至5V、2A

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569A, TPS62825, TPS62822, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760914/tlv62569a-5v-to-5v-2a

器件型号:TLV62569A
主题中讨论的其他器件: TPS62825TPS62822TPS63020

大家好、

在负载2A 时、您是否有5V±100mV 至5V±30mV 的推荐器件?

我不确定 TLV62569A 是否能够真正满足要求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    您可以看看 TPS62822和 TPS62825、它们都支持100%运行、并且具有 DCS 控制拓扑。

    但是、对于您的应用情况、我认为降压/升压转换器也可以是一种在输入略低于输出电压的情况下保持适当调节的良好解决方案。 您可以查看 TPS63020。 此外、转换器可以支持更多的电容、这将帮助您实现30mV 的输出纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    感谢您的回复。

    但 TPS62822和 TPS62825仅支持高达4V 而非5V 的 VOUT。

    TPS63020没有引线输出、我们更喜欢引线输出和更少的引脚、以便于设计。

    TLV62569A 不推荐用于?

    您还有其他器件吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    在100%模式下,高侧开关持续打开,意味着没有调节。 输入通过由高侧 MOSFET 的 Rdson 和电感器的 DCR 引起的压降连接到输出。 使用 DS (第6页)等式1进行的简单计算显示了确保 Vout 为5.03V (最大值)和4.97V (最小值)所需的最小 Vin。

    对于以下应用"5V±100mV 至5V±30mV、负载为2A "、我建议使用降压/升压转换器。 我已通知可转售产品线、以帮助您选择最佳选项。


    此致
    Sabrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    请查看 TPS63020。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、
    TPS63020似乎满足您的要求。
    如有其他问题、请再次发帖。

    此致、
    Julian