This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:饱和电压的计算方法

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762171/tps61193-q1-culculation-method-for-saturation-voltage

器件型号:TPS61193-Q1

尊敬的所有人:

您能否教授如何确定饱和电压?

是否有用于计算该电压的公式?

或者、我只需通过实验来测量该电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takao、

    我们已经指派了合适的工程师、并将很快回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无需计算 VSAT 电压。 正常运行时,OUTx 引脚上的电压全部稳定在 LOW_COMP 之上,即1.1*VSAT+0.2V。 实际上、公式中的 Vsat 是100mA 电流下的饱和电压、即0.4V (典型值)和0.7V (最大值)。  因此 OUTx 引脚上的电压将始终足够高、以提供所需的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shirley、

    感谢您的回答、但我想知道 LOW_COMP 电压和 MID_COMP 电压、以便考虑故障功能。
    例如、当 Vsat 在100mA 电流下为0.4V (典型值)时、LOW_COMP 为0.64V。 不过、这只是100mA 条件下的值。
    我认为 VSAT 和 COMP 电压将根据 LED 电流和灯串而变化。
    我的理解是否正确? 如果这是正确的、我认为需要进行计算。
    您能告诉我们这种机制吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、对于该器件、LOW_COMP 和 MID_COMP 电压不会随 LED 电流而变化。 它们在计算公式中使用相同的 Vsat 电压(典型值0.4V)。