This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:INT3的中断源和屏蔽

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763058/tps659037-interrupt-source-and-mask-for-int3

器件型号:TPS659037

大家好、

客户是否可以屏蔽 Vbus、如数据表 P54中的表5-6所示? 用户指南和技术参考手册不显示 Vbus 是否可以屏蔽。 感谢您的支持。

此致、

佐崎武  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    VBUS 中断设置无法更改。 如果您不使用 VBUS、则可以将该引脚接地。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    感谢您的评论。 客户希望使用 Vbus 并实现 GPIO_1作为 Vbus 检测。 为了进行确认、Vbus 是否真的在 INT3中断源、如数据表的表5-6所示? 如果不是、在这种情况下、对客户来说是可以的。 但是、如果是、它们希望屏蔽 Vbus 中断。  

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    在深入研究 OTP 配置时、VBUS 中断是 INT3的一部分。 但是、默认情况下会禁用它。

    谢谢、
    纳斯塔莎