This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:解释 ICC 和 IREF 电流限制

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763229/tps92692-q1-interpreting-icc-and-iref-current-limit

器件型号:TPS92692-Q1

要确保我了解电气特性- 7.5中 ICC (LIMIT)和 IREF (LIMIT)的测试条件:

电流限制条件 Vcc = 0V 或 Vref = 0V 是否意味着"如果 Vcc (或 Vref)对地短路、这是最大拉电流。"?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您的理解是正确的。 我们将输出短路以查看该测试的峰值电流是多少。

    谢谢 Tuan