This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC:电流限制 ICL= ICL (max)–4290×IILIM

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/763304/lm3492hc-current-limit-icl-icl-max-4290-iilim

器件型号:LM3492HC

大家好

如果我们问 LM3492HC、您会介意吗?
 数据表 P13中有"电流限制 ICL= ICL (max)–4290×IILIM"说明。

's condtion="">
输入电压:12V
输出电压:31.2V/每个输出电压230mA (Iout1=Iout2=230mA)
L=15uH
FSW=414kHz


我们的客户希望配置 Iimation=0.67A (=ICL)。
因此、根据公式、
0.67= 3.9–4290×IILIM (5.5 (VCC)-0.7/RLIM)
RLIM=6.4k Ω

如果 RLIM=6.4k Ω、
-Vout=29V、IOUT 未输出230mA。
开关频率大于1MHz。

因此、如果 RLIM 为10kohm (1.84A)、 则运行为正常条件、如下所示;
-Vout=31V、IOUT 输出250mA。
开关频率为414kHz。

因此、客户 想知道客户的条件和公式的 RLIM 正确量。

我们假设 ICL=0.67很难对其进行配置、因为、、、
Vin=12V、Vout=31.2V/ Iout=230mA×2.
-31.2V×0.46A×100/80 (假设效率最差)=17.942W
-17.942/Vin=12V=1.495A
因此、为了配置 Vout=31.2V Iout=230mA×2、我们假设 ICL 需要超过1.5A 的限制。
正确吗?

此致、

大田松本 's>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    ICL = 0.67来自哪里? 如果输入电压为12V、输出电压为31.2V/460mA、则由于效率和 DHC、输入电流需要大于1.2A。 10千欧姆电阻可以使用、它只是升压稳压器的电流限制。 它还取决于12V 的电压可以变为多低。

    此外、我将使用 Vcc max 进行计算。  5.5V 是典型值、6.3V 是最大值、减去0.7V 后、它将变为4.8V 和5.6V、从而将 IC 从1.84A 降至1.5A。

    此致、