This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:测量2节串联电池组的充电电平(8.4V)

Guru**** 2623865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762746/bq28z610-measuring-the-charge-level-of-a-2-cell-series-battery-pack-8-4v

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ34110

团队、  

是否可以将 BQ28Z610用作库仑计数器来测量电池组的充电/容量水平(不平衡)、该电池组的形式如下:

a) 2节串联锂离子4.2V 电池、采用18650封装-唯一的区别是它们可见/形成一节电池、电压为8.4V

如果可能、如何实现呢?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    不、这是不可能的。 监测计需要一个中点连接器连接到堆栈的中间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Batt、

    您是否还想到了其他可以实现这一目的的器件或方法(简单库仑计数)?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能可以尝试使用 bq34110。