主题中讨论的其他器件:TPS24701、 INA219、 TPS2066
您好!
当我使用 TPS24701时、遇到了问题、在它加电时、栅极引脚和 VCC 引脚在正常工作之前会发生多次电击
我的方案如下、功率为5VDC
我的电路板负载大约为0.18A、上电时、芯片的 VCC 和栅极引脚会在正常工作前多次冲击、正常情况下、上电波如下:
通道1是栅极引脚波形、通道2是 VCC 引脚波形;OUT 和栅极引脚波形如下:
如果这种现象异常,导致此问题的原因是什么,我如何解决此问题,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我使用 TPS24701时、遇到了问题、在它加电时、栅极引脚和 VCC 引脚在正常工作之前会发生多次电击
我的方案如下、功率为5VDC
我的电路板负载大约为0.18A、上电时、芯片的 VCC 和栅极引脚会在正常工作前多次冲击、正常情况下、上电波如下:
通道1是栅极引脚波形、通道2是 VCC 引脚波形;OUT 和栅极引脚波形如下:
如果这种现象异常,导致此问题的原因是什么,我如何解决此问题,谢谢
感谢您的回复
我 想芯片已经尝试了很多次,因为当 MOSFET 打开,电源压降,然后我增加一个10uF 的输入电容器、电击振幅减少,但电击次数没有减少。我继续将输入电容器增加到22uF、 1000uF,它只能降低振幅、 但不能减少数量、我使用的电源也有2个1000uF 和1个1uF 电容。我想知道如何减少冲击次数、我使用 TPS24701 PSPICE 模块来仿真我的电路、它只有1个时间降、 但没有冲击。 换另一个型号的电源时,它只有1次电击,所以我觉得我的问题与电源有关。 我使用的电源的输出电路如下:
C202、C203:- 2 X 1000uF/10V
XC213:- 1U/10V
XC229、230、206、212:- 22nF/200V
L203:- 26~32uH,见下
XR240:- 330R
在 VCC 中添加3个10uF 电容、VCC 引脚上的波形如下:
很抱歉 ,我没有理解最后一句:“所以,输出是在 Vin UVLO 出现之前建立的。 如果有负载,输出将不会升高。”请详细说明。 非常感谢、祝您一切顺利
您好 Praveen、
电源距离 IC 约200cm、我在 TPS24701的 VCC 引脚附近添加了电容器(与 c133并联、c147 (10uF)是我添加的电容)。 当我测试波形时、我在电容 C138后面的 GND 添加了一个30欧姆电阻器(R458)。 主题如下
VOUT 连接了一些电容和芯片、测试波形如下:
但是、当我断开负载与 VOUT 的连接并且只有 R458连接时、波形变为如下:
很抱歉、我无法测试 Iin 波形、因为我没有电流探针。
有6个 TPS2066芯片、4个47uF CAPS、1个10uF CAP、1个 ALC262-VC2-GR、1个 INA219连接到 VOUT。 由于未提供 EN 引脚3V3、TPS2066芯片被禁用。 TPS2066的方案如下:
赵海峰、您好
感谢您分享波形。 以下是可能导致栅极被拉至低电平的三个原因。 由于您使用的是 TPS24701、因此该器件会在闩锁后重试。 从您的测试中可以明显 看出、您的负载在启动期间导致 Vin 下降、并导致器件闩锁并重新启动。
您可以尝试执行以下操作、看看您是否可以避免输入电压下降、
您好 Praveen、
感谢您的回复、 我认为您是对的。当我断开负载、然后向 VOUT 添加1000uF 电容器时、波形变为如下所示
因此、我认为导致该问题的原因是、我的容性负载过大、在上电时、负载将 VCC 降至 UVLO 以下、 然后芯片锁存并重新启动,因为当 VIN 大约为2.35 (TPS24701 UVLO 大约为2.3V)时电击启动、您认为?是什么
您说过、我可以在 PGb 变为低电平后打开我的负载、如何实现此加电序列? 和由 PGb 控制的 MOSFET? 您有更好的方法吗?
我是否可以添加不带1k Ω 电阻器的 Cgate、以便它可以减慢打开 MOSFET 的时间? 它会导致什么问题?
我有下面的一些其他测试波形:
当我连接负载时、我测试的波形如下:
但是、当我移除其中一个电流感应电阻器时、波形发生如下变化:
这怎么会发生? 电流感应电阻器的寄生参数是否会导致这种情况、或者存在其他一些原因、我感到困惑?我使用了两个并联的2512 0.005ohm 电流感应电阻器、形成一个0.0025ohm 电阻器。 该方案如下: