This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:Sch 和 GG 文件查看帮助

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, TLV2241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762036/bq27542-g1-sch-and-gg-file-review-help

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610TLV2241bq27541

尊敬的 TI 专家:

您可以帮助查看随附的 BQ27542原理图和 gg 文件吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../2656.BQ27542.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    - bq27542是一款单节电池电量监测计、但您似乎有2节串联电池和一个分压器。 您没有简单使用 bq28z610这是一个2s 监测计吗?
    我认为不需要 TLV2241电路、因为这是电池组侧电量监测计。 电池将嵌入芯片并始终与芯片一起使用。 我不认为需要该 TLV 部件
    -您使用的是2兆欧感应,此监测计的建议最小值为5兆欧。

    对 gg 文件的快速检查表明它看起来很好。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    是的、此设计适用于2S、并根据以下适用于2S1P 的 bq27541参考设计进行了修订。  我已将 BQ28z610升级为客户的2S 电池组、

    然而、由于成本要求有限且时间紧迫、客户仍然希望尝试 BQ27542解决方案。

    请问可否就这类申请提供进一步的意见? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来不错
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onyx:

    明白了、感谢您的支持。