请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 您好!
我的客户想知道、当器件(由适配器充电)和主机(为其他器件充电)只有一个 USB 端口时、如何使用 OTG。
由于它们只有一个机械端口、因此必须将 Vbus 和 PMID 连接在一起。 可以这么做吗?
如果它们使 OTG 的升压电路在器件外部并且5V 输出连接到 Vbus、则 BQ25895将再次开始充电。 因此、他们必须使用器件内部的 OTG 电路、对吧?
Q1二极管从 Vbus 到 PMID、因此它只能阻止 PMID 到 Vbus 的电压、而不能阻止 Vbus 到 PMID 的电压、对吧? 那么、我们为什么需要阻止 PMID 到 Vbus 的电压?