This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:FC/TC 处于活动状态时的充电电流行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/762519/bq28z610-the-charge-current-behavior-when-fc-tc-is-active

器件型号:BQ28Z610

  

如果我的理解是正确的、在正常温度范围内(即不是太冷或太热)、电量监测计不会阻止充电电流。 它是完全控制充电电流的 PMIC、对吧?

 

如果这是真的、我不了解 FC/TC 标志对 PMIC 的影响。 我认为 PMIC 的行为基于其充电电流和电压的读数、而不是基于电量监测计的标志。 我缺少什么吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、您可以将 CHG FET 设置为在设置一次侧充电终止后打开。 在这种情况下、充电终止时 FCC 将设置为 RM、RSOC 将设置为100%、CHG FET 将打开。