请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL432 大家好、
您能不能帮助我们检查是否有符合 AEC-Q100标准的解决方案的 P2P 解决方案来替代 LR431ATSLT1G?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
请查看 TI 器件 TL432LI。 如果需要100mA 的 higer IKA、请查看 TL432
http://www.ti.com/product/tl432li/description
http://www.ti.com/product/tl432/description
希望这能解决您的问题
谢谢
Chintan