This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:在封装柜中使用 TPS7A49 LDO

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/761789/tps7a49-use-of-tps7a49-ldo-in-potted-cabinet

器件型号:TPS7A49

我们正在设计一个 PCB、该 PCB 将封装在圆柱形塑料柜中、并将填充热导率为0.45 W/m K 的灌封材料

我们使用 TPS7A49 LDO (VSON-8封装)将15V DC 转换为5V DC @ 30mA 负载电流。 电路的工作温度范围为-5°C 至+60°C。  

为了实现良好的功率耗散、我们是否应该通过该 LDO 从位于 LDO 下方的接地层上移除绿色屏蔽材料(绿色屏蔽材料的热导率为0.2 W/m K)?

屏蔽材料在减少从铜到灌封材料的热流方面是否有显著的贡献?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您的布局是最大限度地提高 LDO 本地 GND 覆铜的一个很好的示例。  这将使您的应用受益、因为 LDO 的主要散热器是 PCB 中的 GND 覆铜。   下面是我们建议的焊盘图案、附在数据表末尾。  我们建议将 GND 覆铜直接暴露在 LDO 下方、因为连接到 LDO 散热焊盘的 GND 平面是散热的主要路径。   

    非常尊重、

    Ryan