请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-00200、 PMP20367、 PMP10283、 PMP9739大家好。
我们计划在新设计中使用 TI 电源。 但我们的主要问题是如何获得设计中使用的同一个变压器(BOM 中提到的变压器)。在搜索制造商网站时,我找不到确切的器件。 似乎是专为 TI 开发而设计的。
任何人都试图获得与 TI 参考设计中使用的变压器相同的变压器,然后才能获得相同的器件。请向我建议可能的方法。
我已经提到了设计中使用的 TI 型号和变压器以及制造商详细信息...
转换器 模型 编号 | 变压器 零件 号 | 制造商 |
TIDA-00200 | G135067LF | GIC |
PMP20367 | RLTI-1155 | Renco Electronics |
RLTI-1156 | ||
PMP10283 | 750314889 | 我们 |
PMP9739 | 750314844 | 我们 |
请帮帮我。