请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2511-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS2511
尊敬的 TI:
我正在研究用于车载 USB 充电器的 TPS2511-Q1。
我有一些问题。
1.当我检查 EVM 时、施加1/10W (1608大小)的 Rilim。
我是否应该为 Rilim 应用1608规格?
2.当我查看 SLVA800的文档(有效系统 ESD 保护指南)时、对 D+和 D-应用了铁氧体磁珠(图4) 2012尺寸。
为什么要应用2012年的规模?
3.我检查了 TPS2511的协议。
什么是均分频器模式?
4.当我对 USB 线路(VBUS、D+、D-、GND)进行短路测试时、是否有有关测试结果的文档?
短路测试条件如下所示。
->+12V 至 VBUS、
->+12V 至 D+、
->+12V 至 D-、
->+12V 至 GND
请帮助解决这些问题。
谢谢。