This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:TPS54360B 与 TPS54360的变化

Guru**** 2520850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360, TPS54360B-Q1, TPS54360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760326/tps54360b-q1-tps54360b-changes-from-tps54360

器件型号:TPS54360B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360BTPS54360TPS54360-Q1

您好!

TPS54360 (NRD)和 TPS54360B 之间的推论。
我在数据表规格之间没有找到任何推论。

首先、在 E2E 工具中、TPS54360B 未被识别为有效器件型号。

我在 TPS54360-Q1和 TPS54360B-Q1中发现了声明"B"版本改进了输出过压保护的帖子。
我假设这对非 Q1版本也有效。


数据表中没有有关 OVP 功能的详细信息、只是基础知识。
如何改进?
由于没有详细信息、人们希望这些变化足够显著、不能通过 PCN 完成。
客户需要有关更换合格大容量管道中的器件的详细信息、生成新器件型号的更改(尽管未更改数据表)可能会对应用产生影响(否则更改原因...)

谢谢你

Cosmin P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cosmic、您好!

    我理解两个器件之间差异的混淆。 如前所述、不建议将 TPS54360-Q1用于新设计、建议将 TPS54360B-Q1用于新设计。

    我会将此请求转发给能够为您的问题提供支持的产品专家。 我们将于周一与您联系。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cosmic、您好!

    TPS54360B 最近发布、因此我将向 E2E 团队发送电子邮件、以确保它出现在线程跟踪工具中。

    与 TPS54360相比、TPS54360B 有两种改进方式:

    1)1)改进了封装、以降低因老化而出现故障的可能性。 使用特殊的模涂层来提高对导致老化的环境条件的抵抗能力。

    2)2) IC 内一个关键电路的噪声电阻得到改进。 这降低了高频与高输入电压、高电流和电感环流二极管结合使用来防止 OVP 电路精确运行的可能性:

    a:由于未指定 OVP 电路的噪声容差、因此 OVP 电路的规格没有变化。

    B.虽然这些更改可以由 PCN 进行、但在较旧的器件上提交 PCN 比创建新的器件型号更麻烦。

    此致、Robert