This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3411:LM3411

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/760339/lm3411-lm3411

器件型号:LM3411

您好!

我正在设计一个输出为120V 的推挽式转换器、我希望将 LM3411电压基准与光耦合器一起用于反馈。 根据数据表、LM3411器件仅在3.3V 和5V 电压下工作。 我的问题是、我能否使用分压器使 LM3411适用于120V 输出。 这种做法可能产生什么问题。谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Okeke、

    LM3411的电压仅为3.3V 和5V。 我不确定使用该器件的高电压设计。
    您是否曾尝试过查看 TI 高电压参考设计?
    www.ti.com/.../index.html

    -Marcoo