This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:BQ78Z100无法从关断模式返回正常模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759575/bq78z100-bq78z100-cannot-returns-to-normal-mode-from-shutdown-mode

器件型号:BQ78Z100

我们的公司生产了4000个电池组和 bq78z100。 为了降低功耗、请在电池出厂前进入关断模式。

当我们对电池进行采样时、我们发现6个电池无法退出关断模式。 和 I 设置充电器存在阈值3000mV。

现在怀疑坏电池没有完全进入关断模式、因为坏电池在发送关断命令后、Pin10 FBI 芯片的电压大约为7V、这与电池组电压相同。 正常进入关断模式后、Pin10 FBI 芯片的电压应为零。

有人能给我一些好的建议吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果充电器引脚上的电压超过充电器存在阈值、您可以退出关断模式。 一旦您进入关断状态、此引脚应该自动下降至0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、感谢您的回复!
    我确信我的充电器电压超出充电器当前阈值。 我将关断命令设置为 bq78z100和 bq78z100、无输出、无通信。 这是否意味着进入关断模式? 有缺陷的产品无法重现此问题、这是意外的。 我们担心、当电池组无法退出关断模式时、它无法在终端客户处使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您的器件在执行关断命令后没有响应、则表明它处于关断模式。 您只需连接电压高于充电器存在阈值的充电器、监测计就会唤醒并进行通信即可退出关断模式。