This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1708-SP:开关速度和电流

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1708-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168742/uc1708-sp-switching-speed-and-current

器件型号:UC1708-SP

大家好、

希望你能做好!

我计划在 转换器设计中使用 UC1708-SP 以500kHz 的频率驱动几个功率 MOSFET。 该数据表仅具有200kHz 下2200pF 负载开关的电源电流消耗数据。

  • 在500kHz 时切换此部件是否存在任何问题?
  • 在较高频率下进行开关时、是否有任何有关总电源电流的数据?
  • 两个通道能否独立运行、以便我们可以让每个通道在两个单独的转换器中驱动 FET? (即每个通道的开关占空比之间不会有任何关系)
  • 此器件上是否有任何 SE见 数据? 我确实喜欢双极、但我仍然想知道它是否在重离子前进行了测试

谢谢!

Connor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    • 在500kHz 时切换此部件是否存在任何问题? 考虑到器件的使用年限、延迟和上升时间规格并不惊人、因此需要考虑这些因素。 它们最终可能会大幅削减占空比和效率。
    • 在较高频率下进行开关时、是否有任何有关总电源电流的数据?
    • 两个通道能否独立运行、以便我们可以让每个通道在两个单独的转换器中驱动 FET? (即每个通道的开关占空比之间不会有任何关系)。 对于器件来说还可以、但我想、由于您可能在两个非常不同的位置驱动物体、因此布局方面存在一些问题。
    • 此器件上是否有任何 SE见 数据? 我确实喜欢双极、但我仍然想知道它是否已经在重离子的前夕进行了测试

    谢谢、
    Daniel