主题中讨论的其他器件:TPS48111Q1EVM
大家好、
我遵循 TPS48111Q1EVM 原理图设计背靠背 FET 拓扑以支持双向电流应用。 原理图如图所示。
我检查电荷泵运行波形、如下所示。 看起来工作正常。 与数据表相比、只有一个差异是 EN 信号随着 VS 而斜升。

检查启动行为、如下所示。 您可以看到、VBST 和 VPU 没有像数据表图9-3所述上升到适当的电平。
我尝试将 CBST 从470nF 增加到4.7uF、并增加栅极电阻器值。 这两个 OG 更改都不能帮助解决此问题。
此外、测量 FLT_T 和 FLT_I 故障指示灯、它们可能会检测到发生了任何故障。 我需要您的帮助来解决此问题。 请帮助查看原理图设计、以及我可以测量诊断和故障症状的任何信号。

谢谢。
Muhsiu