This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:如果一个输出电压已经存在的话、不开始升压

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772002/tps43060-not-starting-to-boost-if-an-output-voltage-is-already-present

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: TPS43061

我们使用 TPS43060实现了12/24V 升压转换器。
我们观察到、如果存在现有电压、例如20V (低于目标升压电压)、例如输出电容器两端、升压转换器将不会开始开关。

a) 数据表是否讨论了这种行为?

b) 我们如何使升压转换器启用并使用现有输出电压开始开关?

问题紧急。

此致、
Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    感谢您关注 TPS43060。 您似乎有一个原理图错误。 如果电压低于目标稳压电压、TPS43060将在输出预偏置下启动。 请展示您的原理图以供回顾。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS43060_5F00_sch.pdfHelloYouhao、

    感谢您的回答。  请查找我们的原理图。  请保密。

    TPS43061被错误地用于电路。 目的是使用 TPS43060。

    期待您的回应。

    此致、

    Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    我相信您已经收到了原理图。 请您优先处理此问题。
    升压转换器无需预先存在的输出电压即可进行升压。 但是、如果我们在启用升压转换器之前施加输出电压、它将不会升压。 我仍然会产生 Vcc 电压、PGOOD 信号正常工作。

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    我已经在我们的 EVM 上进行了测试、它可以在输出预偏置条件下启动。 我查看了您的原理图、没有明显的问题、只是 DCR 感应不是一种传统方法。 R147由于感应引脚偏置电流而引入误差。

    我还注意到您的 PFET 控制电路的运行方式与您预期的不符。 当 XGC_CHRG_EN_12V_TAP 为高电平时、Q47导通、然后 Q45导通、然后 Q44门被拉低以导通。 无论如何、它与您对此主题的问题无关。

    我希望您监控 FB、SS、COMP、SW 以及 VIN 和 VOUT 信号。 请使用 VIN 和 VOUT 作为基准、并使用不同的示波器图来捕获其他引脚信号。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢您的回答。

    根据要求、请查找所附的测量值(TPS43060_BOOST_PRE_BIAS_OUTPUT 使用电池.docx).e2e.ti.com/.../TPS43060_5F00_boost_5F00_pre_5F00_bias_5F00_output_5F00_using_5F00_battery.docx

    我们引入了 R147来补偿由感测引脚偏置电流引起的误差。  这似乎使我们在限制电流方面取得了令人满意的结果。

    对于 SENSE 引脚偏置电流引入的误差、您还有其他建议吗?

    关于 PFET 控制电路: 它运行令人满意。  您的分析是正确的、只是 Q44将关闭、因为其栅源电压将为零。

    我们等待您的专家意见。

    此致、

    Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Youhao,
    您是否有机会查看我向您发送的您请求的数据?
    请就此提供进一步帮助。
    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nitsh、

    我昨天在 TPS43060 EVM 上运行了一个测试、条件与您的测试条件类似、我无法重复该问题、电路始终能够使用输出预偏置电压启动、我还扫描了预偏置电压。

    您的波形没有正确的时序。 您能否以几个开关周期的时间刻度放大? 您还可以在电路未使用预偏置电压进行切换时监控使能引脚吗? 如果您将预偏置电压降低到较低的水平、但仍然高于输入电压、可以看到开关情况吗?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    有更新吗? 让我关闭此功能、但您可以通过关注帖子重新打开。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    我仍然遇到升压无法在输出电压已存在时启动的情况。 我将向您发送您请求的波形。
    我还将检查另一个 PCB 上是否仍在发生这种情况。
    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    我很期待查看波形。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    我是否可以假定问题已解决? 如果几天内没有活动、我们需要关闭一个主题。 您始终可以通过关注新帖子来重新打开。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    很抱歉、我没有提前回复。
    目前,我们正在解决这个问题,但我需要稍后再讨论这个问题。

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    谢谢。 让我们关闭该线程、您可以通过执行新的帖子来重新打开它。 如果几天内没有活动、我们需要关闭一个主题。

    谢谢、
    Youhao