This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180作为24至48V 升压控制器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/777693/lm5180-lm5180-as-24-to-48v-boost-controller

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好!  

我是否还可以在输入电压为24V、输出电压为48V @500mA 的升压配置中使用 LM5180?

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于功率级别的原因、我认为器件无法提供24W 功率。 我会将您的信息转发给升压组、为您提供一个替代方案。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、
    请看一下 LM5155等升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    您还有其他问题吗? 如果不是、请现在关闭此主题、您可以通过执行新帖子重新打开。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi